This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:输入偏置电流的阻抗匹配

Guru**** 2560550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422066/opa2626-impedance-match-for-input-bias-current

器件型号:OPA2626

工具与软件:

为了最大程度地减小输入偏置电流对 OPA2626输出的影响、我知道有必要匹配阻抗。

对于反相输入放大器、我应该在非反相输入中添加一个 R=RF//RG 以匹配阻抗。

对于同相输入放大器、有必要在同相输入中放置 R = RF//RG 以匹配阻抗、尤其是当输入偏置电流处于 uA 级别时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将一个 R 与同相输入串联、以降低输入偏置电流的影响。  无论为反相或同相端提供何种输入、原因都是相同的。  

    简而言之、当我们选择 R = Rf || RG 时、由于偏置电流而产生的输出误差电压会变为 RF * IOS (ios = ib1 - ib2、即运算放大器反向端子和非反向端子的偏置电流之差)。 通常情况下、运算放大器的 IO 或输入失调电流非常低、因此由偏置电流引起的直流误差电压也会降低。 因此、添加串联 R 有助于降低运算放大器偏置电流的影响。

    谢谢  

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常清楚。