This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2617:差分输出中的压摆率。

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422383/vca2617-slew-rate-in-differential-output

器件型号:VCA2617

工具与软件:

您好!  

我正在寻找 VCA2617、双通道 VGA 放大器、差动输入和差动输出。 数据表中给出的压摆率值为100V/us。

´s 我在 OUT+引脚中具有0.743Vp 20MHz 正弦波、并且在 OUT-引脚中具有相同但反相信号。 差分信号 OUT+- OUT-将为1.487Vp 20MHz 正弦波。 因此、正弦波的斜坡的计算公式为 SR = 2Πf·Vp。

问题:计算压摆率时应考虑 Vp 是什么? 它是否应为每个 OUT 引脚中的信号振幅(0.743V)? 或者结果 OUT+- OUT-的振幅(1.487V)?

在 2Π 种情况下、SR = SR = 5 Ω·20MHz·0.743V = 93.36V/us < 100V/us  

在   2Π 种情况下、SR = SR = 2 Ω·20MHz·1.487V = 186.86V/us > 100V/us 。  

我认为 OUT+和 OUT-中的每个信号都是"真实"波。 但是、 out+- out-是"专题"波形、因此我认为 SR 计算应采用0.743Vp。  

是这样吗? 如果没有、请解释我。  

提前感谢您。  

BR.