This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA5807:单端输入差分输出 LNA。

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421910/vca5807-single-ended-input-differential-output-lna

器件型号:VCA5807

工具与软件:

您好!  

我要为我的项目选择 VCA5807 8通道放大器。 LNA 是单端输入和差分输出放大器。 它具有可配置的增益:12、18或24dB。 我将以一个例子来阐述有关这个 LNA 的问题:

´s 假设 LNA 增益为1、并且单端输入中有一个正弦波1Vp 1KHz 信号。

  • LNA 的 OUT+和 OUT-中的信号将为 相同 小于输入、振幅是多少? 如果是、则差分输出(OUT+)-(OUT-)为 双精度 小于输入信号振幅。  
  • 或者可能是 LNA 的 OUT+和 OUT-中的信号 中间 振幅信号、而差分输出(OUT+)-(OUT-)则为 相同 作为输入信号。  

您能帮助说明以下哪项结论是正确的吗?  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选项2是正确的、因为输入是单端的、输出是差分的。 如果增益为1、则输出差分振幅等于输入振幅。