This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:在计算机中未检测到

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, EV2400, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419591/usb2any-not-detected-in-computer

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: EV2400MSP430F5529

工具与软件:

大家好、团队成员:

我尝试将 USB2ANY 接口适配器连接到我的系统、但在"My Computer"的设备管理器中未检测到该适配器。 但是、当我以 BSL 模式连接电路板时、系统会检测到。 我还尝试更改固件、有时器件会检测到、但处于无法识别的模式。 它显示为"USB device descriptor failed"。 我使用的是 Windows 11。 我还在 Windows 10中尝试过。

在这方面有人能帮忙吗?

谢谢。此致、

Vishnu V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从标准调试步骤开始:

    • 如果换用 USB 电缆、问题是否仍然存在?
    • 如果交换了 USB 端口、或使用了自供电的外部 USB 集线器、问题是否仍然存在?
    • 您已经注意到、Win11和 Win10上的问题仍然存在。 这是在不同的计算机上、还是在一台计算机上运行虚拟机?

    接下来、您如何加载固件? 您是否正在使用 USB2ANY SDK 中的固件加载程序二进制文件? 我发现固件加载程序二进制文件比其他尝试将固件加载到 USB2ANY 的工具和 GUI 软件要可靠得多。 SDK 安装程序可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964057/tmp117evm-usb2any-sdk-required-to-safely-work-with-the-module/3562141#3562141

    请确保您尝试从 Win10计算机上的固件加载程序、正如我看到的关于固件加载程序在 Win11上出现故障的报告一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我还尝试了使用不同的电缆和端口。 端口和电缆未出现问题。 我还尝试了提供的链接中存在的固件、但问题仍然存在。

    固件代码是否可以访问、我认为代码不是启动代码。 如果可用、我可以从哪里获取代码。

    此致、

    Vishnu V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我还想知道是否可以通过更改硬件并更改固件将 EV2400转换为 USB2ANY?  

    此致、

    Vishnu V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在同一台计算机上运行所有测试、其中一个操作系统用作虚拟机? 或者您是否在不同的计算机上运行测试?

    固件是闭源的。 不同的团队还在 TI 中使用了十几个分支机构、其中许多分支机构不再有源代码可用。 虽然我个人在为我们团队中的应用程序共享源代码方面没有任何问题、但如果您使用的软件不接受我们的固件、这可能没有帮助;我认为发布任何其他团队的源代码(即使仍然存在)的内部障碍在可预见的未来是无法克服的。

    据推测、由于 EV2400像 USB2ANY 一样运行 MSP430F5529、因此可以通过艰苦的工作来对其进行修改、使其运行类似于 USB2ANY。 但我的意思是辛苦工作-原理图和外部组件连接完全不同、因此不建议认真尝试这样做。

    ——

    我查看了 USB2ANY 原理图、注意到器件的3.3V 电源轨输出端的总电容似乎小于3µF;MSP430F5529的勘误表似乎表明30µF 更常见、而 MSP430F5529 Launchpad 具有> 20µF。 虽然我怀疑这是电源问题、但您可以尝试找到 C12 (3.3V 电源轨上的2.2µF 电容器、来自 U4 TPS73533 LDO 的输出引脚1)并将其换用更大的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将检查积分并返回。

    谢谢。此致、

    Vishnu