This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:为 INA128添加 LPF

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422233/ina128-adding-lpf-for-the-ina128

器件型号:INA128

工具与软件:

您好!

我需要一些关于使用 INA 128进行设计的帮助。
我的电路只是一个音频放大器。 它运转良好、但是我认为输出端有一些高频噪声。 plese 可以帮助我检查电路、并告诉我如何过滤输出的高频? 我能否添加一个 与 R5搭配的电容器来构成 LPF?  
或许在 IN+和 IN-之间使用电容器更好?
此致

Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan

    • 不要将电容器与 R5并联。  这将与您所希望的相反。  在高频时、这会导致增益增加。
    • 要限制带宽、您可以使用如 下图所示的电路。  这是简单的低通滤波器。  调整滤波电容器(C1)以实现所需的截止频率。    
    • 如下图(也在的第53页)所示、您也可以添加一个输入滤波器 《模拟工程师口袋参考书》)。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    感谢你的评分
    我现在似乎很清楚。 只需另外2个问题:
    -将容量 与 R5并联,使其成为 HPF,那么,如果我把它插入 R5怎么办? 一个 LPF?
    -我偏置 INA 128输入的方式是否 正确? (很抱歉、R4应该连接到 INA 128的 IN-)

    此致、

    Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran

    1. 我不建议在增益设置电阻器中添加电容器。  要了解电路的行为、可以更容易地将 INA 输入级视为同相运算放大器电路。  从技术上讲、该电路是通过两个非反相放大器构建的。 添加此电容器可能会导致稳定性问题。
    2. 将电容器视为在低频时阻抗为零、在高频时阻抗为无限(Xc = 1/(2pi*f*c)。  
    3. 当电容器与 Rg 并联时、ZG 的阻抗在低频时等于 Rg、并随着频率的增加而减小到零。   这会导致增益在高频下增加。
    4. 当电容器与 Rg 串联时、ZG 的阻抗在低频下无限大、因此增益为1V/V  随着频率的增加、阻抗 ZG 会降低、从而导致增益增加。  在高频下、Xc 将达到接近零、并且增益将变为 Rf/Rg +1。

    此致、艺术