This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311输出侧连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420689/amc1311-amc1311-output-side-connections

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好!

已经制造的 PCB 将 AMC1311的同相输出和输出 GND (如所附图片所示)连接到 TMS320F28379D 微控制器的 ADCINA0、以获得直流电压测量读数。 这会是问题吗? 我观察到 VOUTP 和 GND2之间的失调电压为零输入电压时的失调电压为~1.5V。 假设我可以消除代码中的失调电压、还有什么其他需要注意的地方吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我建议在上电例程期间进行失调电压校准、因为这可能会随着时间的推移而变化。 否则是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    非常感谢您的答复。 我有三个跟进问题

    1.上电过程中的失调电压校准是什么意思? 您意味着在 MCU 中? 我是否可以阅读任何参考资料?

    2.图中所示的 VOUTN 引脚可以保持断开吗?

    3.我的运算放大器输入电压来自分压器、会从0V (实际值为0V)摆动到1.5V (实际值为300V)。 针对运算放大器输出端的偏移、我预计对于输入电压范围、输出端的电压大约为1.5V 至3V 吗? 如果没有、输出电压会是什么样的?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对输入端施加已知电压(通常为零)、然后测量输出端。

    2.是的。 但是 TMS320F28379D 具有差分 ADC 输入、您应该使用它们。

    AMC1311的标称增益为1、即输入电压为1.5V 时应产生1.5V 的差分输出电压、即 VOUTP 比 VOUTN 高1.5V、即 VOUTP 比输出共模电压高0.75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!