This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:仿真结果不一致

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420472/opa2191-discrepancy-in-simulation-result

器件型号:OPA2191

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在模拟一个包含所有 AD 器件的电路。

我找到了备选 TI 器件并已开始在 Tina ti 中进行仿真。

我在两个模拟中获得的结果完全不同。

LTSPICE 中的电路图

TINA TI 中的电路图

输出波形 LTSpice

OUTPUTwaveform TINA

我还在此处附加 Tina 仿真文件。

I_PT100_SET 来自 DAC 的输入信号。 为了进行仿真、我将其设置为1V

I_PT100_ACT 被馈送到 STM32的 ADC

e2e.ti.com/.../Pt100-_2D00_-autosave-24_2D00_10_2D00_02-11_5F00_09.TSC

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    TINA 电路中的运算放大器 U2没有直流反馈路径。  这是您的预期吗?  我认为这是仿真问题的根源。  如果您想要使用、您能解释一下电路的用途吗?  在下面的摘录中、您可以看到直流运行点被固定。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kay:

    非常感谢。

    这是我们的客户给我的用于仿真并降低成本的电路。

    该电路是 PI 控制器。 电容器 C1阻断直流。

    我认为、如果我将一个与 C1并联的电阻器放置、就可以解决这个问题。 但如何设计价值、我不知道。

    同一电路在 LTspice 中工作。 我在该仿真中使用了 AD 器件。 我的客户使用的模型。

    我是否可以知道如何让该电路在 Tina 中工作。

    如果您不介意、请告诉我为什么它可以在一个仿真器中工作、而在另一个仿真器中工作

    我将 TINA TI Spice 模型导入到 LTSPICE 中、预期结果即将出现、但最初会出现峰值

    请参见下图。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    艺术是商务旅行,并将在他返回时作出回应。 我们需要大约3个工作日。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供的信息。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    很抱歉响应延迟。

    • 我认为问题是 V7电源有极性错误。  不过我认为采用"实用的积分器电路还是个好主意"。  请检查随附的文档、并注明极性。
    • 与积分电容器并联的反馈电阻器通常设置为非常大的值(例如1M Ω)。  这会将直流增益设置为非常高的值1M / 1k +1 = 1000V/V  基本上、积分器的作用与该电阻器在大部分频率范围内都不在电路中的情况相同。  在非常低的频率下、实际积分器的增益将变平至1000V/V、而没有反馈电阻器的积分器的增益将继续增加、直到它达到运算放大器的 DC AOL。   
    • 在大多数情况下、我认为不仅对仿真而且对实际电路使用实用的积分器拓扑是不错的。  一些积分器电路在电路饱和的实验中会出现问题。

    e2e.ti.com/.../Pt100-_2D00_fix-polarity.TSC

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kay:

    非常感谢。

    您 正确的 V7极性错误。

    将为实用的积分器提供配置。

    此致

    Hari