This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:AD538的替代品

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421583/log200-alternatives-to-ad538

器件型号:LOG200
Thread 中讨论的其他器件: LOG114

工具与软件:

您好!

AD538: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD538.pdf

作为 AD538的替代方案、我们正在考虑采用具有对数放大器和执行指数转换的运算放大器的配置。 对于对数放大器、我们找到了 LOG200、但尚未发布。 因此、您能否告诉我们一款与 AD538规格相似的已发布对数放大器?

此外、您能否介绍一种执行指数转换并可以用作替代方案的运算放大器?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    LOG200是 电流至电压转换放大器 .  LOG200具有两个对数放大器、后跟一个高精度差分放大器、可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的电压。 该器件计划于2024年第四季度发布。 该器件使用输入电流 I1和 I2。  I2通常连接至1uA 的基准电流。

    请参阅下面的 LOG200方框图和传递函数、其中 K = 250mV/十倍频程。

    您在上面显示的器件 执行电压的指数/乘法和除法 采用以下形式:

    Vo = Vy (Vz  / Vx )  m

    因此、LOG200电流输入、电压输出对数转换放大器不是类似的功能。

    在对数放大器系列中、LOG200与串联输入电阻器一起使用、可用于执行运算的对数输出功能。  LOG114是之前发布的器件、具有与 LOG200类似的功能。  但是、我们不在集成电路中提供抗 LOG 块。

    因此、遗憾的是、我们不提供在产品系列中的集成器件中提供此功能的器件。

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis San:

    感谢您的支持。

    我明白 AD358与 LOG200和 LOG114的功能很难实现。 如果您有任何关于使用其他运算放大器实现指数算术电路的应用手册或参考设计、请与我分享

    此致、

    Nishie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    应用手册 AN-30对数转换器采用分立式反对数发生器示例(使用分立晶体管/运算放大器)、如图3第5页所示;同时也将在第3页进行简要说明。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa641b/snoa641b.pdf

    谢谢、此致、

    Luis