This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:LMH32404差分输出匹配到100 Ω

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422551/lmh32404-lmh32404-differential-output-matching-to-100ohm

器件型号:LMH32404

工具与软件:

大家好、在我们的设计中  、LMH32404可驱动 ADC  AD9083的100 Ω 差分输入(交流耦合)。

我们是否需要在输出端使用串联电阻器来匹配100欧姆 ADC 输入?
  LMH32404数据表和评估板手册提供了有关这些电阻器的非常模糊的信息。
请告知... 实际上、在先前的设计中我们没有这些电阻、结果看起来不错。
谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于我们的高速器件、我们始终建议使用这些阻抗匹配电阻器来减少任何潜在反射。 不过、如果下一级接近器件的输出(看起来就是这种情况)、您可以选择让它们远离电路。 始终建议将其作为保证、但如果之前已捕获、并且结果可接受、则应该没问题。

    此致、

    Ignacio