This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:帮助! 查找 AMC1302-Q1工作 SPICE 模型。 TINA 转换未耗电##39;无法正常工作。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422576/amc1302-q1-help-looking-for-a-amc1302-q1-working-spice-model-tina-conversion-didn-t-work

器件型号:AMC1302-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AMC1302TINA-TI

工具与软件:

我们正在评估用于更高电压应用的新 IC。   我正在寻找的 SPICE 模型 AMC1302。 我曾尝试直接将 Tina 模型转换为 SPICE 模型(只是更改文件扩展名),但我在 LTspice 中遇到错误。  尝试修改 SPICE 代码以找到问题后、未成功。 LTspice 表示有一个奇异矩阵与模型内部的一些连接相关。  

您是否有可以分享的工作模式?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    我们只有 TINA-TI 模型和 PSPICE for TI 模型。  将 PSPICE for TI 模型转换为在 LTSpice 中使用会更容易一些。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 在哪里可以找到 PSPICE 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于产品页上。  应是 TINA-TI 模型所在的位置。

    谢谢。