This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:输出未按预期提供

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422925/ina819-output-not-coming-as-expected

器件型号:INA819
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的团队:

这是 这个问题的延续。

我将这个分立式差分放大器替换成了 INA。  

但我没有获得任何输出。

我的原理图随此邮件一起附上。

我想知道问题出在哪里。

此致

Hari

e2e.ti.com/.../PT100_5F00_INA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    • 在 TINA-TI 中运行仿真时、也看到 INA819上出现了错误行为。  
    • 对于调试、我在 INA819电源上的电流表中添加了。  我看到极高的电流(例如1.6A)。  请参见下面的 PT100_INA_WITH_METERS。
    • 我构建了一个简单版本的电路、只有带有电源的 INA819。  我使用直流电压源设置输入电压。  在本例中、仿真按预期运行。
    • 我已将整个原理图复制并粘贴到单独的文件中。  此版本要求更改分析参数("非线性电路的直流收敛")、但最终确实具有有效的直流工作点。  在该版本中、放大器 U2被驱动到电源轨中。  请参阅 RTD 副本。
    • 我知道这不是一个解决方案、但我希望它能帮助您朝着正确的方向前进。  我明天将详细介绍整体电路和功能、看看我是否能够确定问题。  我认为、我可能需要更好地了解每个模块的目标和目的。  例如、我不太明白为什么要使用 T1和 T2。  通常包括该值、以允许更高的驱动电流。  但是、在这种情况下、电路驱动54.9k 负载。  该负载不需要很高的电流、所以为什么包括 T1和 T2。  我认为这是一个 PID 环路、用于监视和调节电流驱动器。  您不只使用标准 V 至 I 转换器是否有原因?  请帮助我更好地理解本电路的目的。

    e2e.ti.com/.../PT100_5F00_INA_2D00_with_2D00_meters.TSC

    e2e.ti.com/.../copy-RTD.TSC

    我希望我们能帮助您尽快解决这个问题。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kay:

    感谢您的支持。

    这是一个 PI 控制器。 I_PT100_SET 来自 DAC 的信号。

    I_PT100_ACT 转到 ADC STM32。

    负载电阻是多少 54.9 Ω 对不起我的错误。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    此文件是否适用:  e2e.ti.com/.../copy-RTD_5F00_resistor_2D00_fix.TSC

    此致、艺术