This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:封装标识

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423168/lm2903-package-markings

器件型号:LM2903

工具与软件:

您好、以前是否有人遇到过封装标记为"L98"的 LM2903 6引脚配置?  

LM2903上的正常封装标记应该是什么样子? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903包含两个比较器、因此始终需要八个引脚。

    TI 不生产标记为"L98"的器件。

    以下是标记列表: ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partNumber=LM2903

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我们没有用于 LM2903的6引脚封装配置 -这没有意义、因为它需要全部8个引脚。

    还有其他公司使用"LM"前缀-它在哪个软件包中?

    您可以发布图片吗? 我很好奇... 光隔离器? 它位于电路的哪个部分?