This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:设计审查

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818, INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421815/ina818-design-review

器件型号:INA818
Thread 中讨论的其他器件: INA146

工具与软件:

大家好、

我想用 INA818设计电流监视器。 我的输入  ± 20V 直流 和15V 交流、100mA 最大电流流量。 使用 1 Ω 分流电阻器来测量大约 uA 范围的低电流。

请给出建议、我可以更改运算放大器使用另一个。

感谢您提供建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有4点电压源、我们想要测量它们之间的电流。

    第一个用例

    点1:-20V 直流电压  

    点2:-15V 直流  

    点3:+15V DC  

    点4:+20V 直流电压  

    例如、测量 Point1和 Point2之间 大约%1的精度

    第二个用例

    所有这些点都有带 IN 范围(10VAC)的交流电流、并相互测量它们的电流。

    我的主要问题是 INA818的 VCM 电压和输入保护是否足够?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismsil,

    1. 仪表放大器的共模范围可使用"模拟工程师计算器"软件工具"INA Vcm 与 Vout 计算器"确定。  我为您的电路做了这个(见下文)。  对于您的情况、您可以获得-5V 至+5V 的良好共模范围、但在-5V 时、您几乎是非线性的。
    2. INA818具有内置输入保护。  这将允许 在不损坏器件的情况下出现高达±60V 的过载信号。  施加过载信号时、器件将不起作用、但之后会恢复到功能状态。
    3. 我不理解标记为"point 1"至"point 4"的所有情况。  为了了解此电路的工作原理、我需要知道与 CURR_A 或 CURR_B 连接的共模电压是多少  此外、我需要知道 什么电流流过分流器。  在原始帖子中、您将电流指示为100mA。  这将产生一个0.1V 输入信号。  您的配置的增益为99V/V、因此输出将为0.1V x 99V/V + 2.5V。  当然、实际输出取决于流经分流器的电流的极性、因此您需要指出这一点才能正确理解输出范围。  我建议使用 TINA 或 PSPICE 来仿真电路。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的艺术、

    我想做4路电流表,输入 必须支持  双向±20V 直流或15V 交流电流。 和最大电流100mA、分流精度%1就足够了

    现在我们的原理图 采用了 INA818、但 如果我们提供的 INA818 ±15V   VCM 不支持我们的电压范围、我可以使用模拟工程师工具对其进行检查

    我尝试找到符合我们要求的最佳解决方案。

    此致

     

    粗略选择分流器、因此您便可以
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail

    仪表放大器很难获得超出电源电压的共模范围。  此时、差分放大器会很有帮助。   差分放大器在输入端使用电阻器、而仪表放大器在输入端使用运算放大器(请参阅下文)。 仪表放大器的优点在于它们具有非常高的输入阻抗。  仪表放大器的缺点是其共模范围有限。 差分放大器中的电阻网络会将共模分压、因此这些放大器通常具有非常宽的共模范围。  您应该看一下 INA146.  该器件是一个差分放大器、后跟一个增益块。  因此、输入信号和输入共模衰减了0.1V/V 的系数、但的输出由后置放大器获得增益。  这允许100V/V 的总增益 、因为第二放大器的增益可能为 100V/V   这允许± ±100V 的共模范围。  INA146的输入阻抗为100kΩ、这样不会引入任何明显的负载误差、因为您的分流器仅是1Ω。   请注意、分流监控是差分放大器的主要应用之一、因此这可能是您应该关注的方向。  如果您不喜欢这种 INA146、那么还有很多其他差分放大器选项可以起作用。  我之所以选择这个、是因为有后置增益选项。  

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的艺术、

    感谢您的建议。 我查看差分放大器解决方案、INA146可以解决我们的问题、但需要对其进行测试。

    此致

    Ismail