This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252:TLC2252用作 I 至 V 转换器来测量电流、但不测量0-10nA 范围内的电流

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422709/tlc2252-tlc2252-is-used-as-i-to-v-converter-to-measure-current-but-it-does-not-measure-current-from-0-10na

器件型号:TLC2252

工具与软件:

在我的设计中,我使用  TLC2252作为 I 到 V 转换器来 测量 mA、uA 和 nA 电流。  TLC2252能否 准确测量0nA 至10nA 的电流?

在我的设计中、我们  为500G 的分流电阻器提供250V 电压、在本例中、此电流应由 I 至 V 转换器测量、但它提供0nA、同样、对于500V 和1T Ω 电阻器、它提供0nA 电流。 ma 和 uA 电流测量正确、但问题仅适用于0-10nA 电流测量。

我在  反相放大器配置中使用了 TLC2252。

1.给出了对应的值 纳安 电流测量:

RF= 10MΩΩ+100kΩ= 10.1MΩ Ω
RIN = 330Ω
所以、的增益 纳安 电流测量值约为-30,606。


2.对于微安级电流测量配置:

RF= 100kΩ、+100kΩ= 200kΩ Ω
RIN = 330Ω
因此、微安电流测量的增益约为-606。

3.对于毫安级电流测量配置:

100Ω+100Ω= 200Ω
RIN = 330Ω
因此、毫安电流测量的增益约为-0.606

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供的纳安级电流测量电路存在问题。 该电路中使用的元件如下:

    GΩ:500m Ω(分流电阻器)

    R2:330 Ω

    MΩ:10k Ω

    C1:10nF

    C2和 C3:100 pF

    C4和 C5:100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第二张图、其中 C1为10nF、而不是100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjana、

    将输入与电容器短接在一起没有您认为的做法。 它不是低滤波器。 它损害了稳定性。 输出会振荡吗? 请仔细查看、因为振荡可能是低振幅。

    10.1M 上的0.5nA 仅为5mV;是电压 变化 数学计算?