This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:TLV2372

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2372, TLV9002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420921/tlv2372-tlv2372

器件型号:TLV2372
《主题中讨论的其他器件: TLV9002TINA-TI》

工具与软件:

您好 TI 团队:

我们在为电路正确设置增益时遇到了一些困惑。 有人可以帮助我们调整所连电路的增益吗? 此外、如果您能验证所连接的波形和电路是否正确、我们将不胜感激。

另外、能否提供正确的电路仿真和波形获取程序?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、  

    欢迎来到 E2E!  

    您能解释一下您想要设置什么增益吗? 是第一级吗? 您要寻找的预期输出波形是什么?  

    另外、我注意到您在仿真器中使用的是理想放大器。 您是否尝试使用 TLV2372进行设计?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    以下是用于澄清的输入信息:

    • 正弦波的输入电流最大值= 3mA、最小值=-3mA。
    • 3mA 的最大电流的 VOUT =-I×RF =-0.003 × 600 = 1.8V
    • -3mA 的最小电流的 VOUT =-I×RF =-0.003 × 600 =-1.8V
    • 输入偏移为2.5V、所以它应该在0.7V 至4.3V 之间变化、以2.5V 为中心。

    但是、预期的 Vout 未出现。 相反、我们在仿真中观察到以下波形。

    仿真输出说明:

    1. VF1 (顶部波形):

      • 我们看到400mV 至430mV 之间会出现电压波动。 这远低于预期的±1.8V、表示存在增益问题或失调电压问题。 放大器似乎未按预期提供足够的放大功能。
    2. VG2 (底部波形):

      • 该波形表示在249V 和251V 之间振荡的输入信号。 然而、这种差异进一步表明、输出的行为不符合预期。

        我们将此信息汇总 如下:

        • 根据我们的计算结果、预期输出在±1.8V 之间(输入电流为±3mA、反馈电阻为600欧姆)。
        • 但是、仿真中的实际输出波形与此预期不符。 相反、VF1显示明显较低的电压。
        • 请 验证电路的增益配置是否正确、以及仿真中使用的运算放大器模型是否可能导致这些差异。


        致谢及此致;
        Deepika R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、  

    您能否共享您的仿真文件并澄清以下几点:  

    输入电流最大值=正弦波的3mA 和最小值=-3mA。

    该电流源来自应用中的什么?  

    变压器的用途是什么? 如果您尝试使用变压器获取增益、我不确定运算放大器的增益是否使用正确? 该电路最初看起来像一个 差分放大器电路 、缺少一些电阻器-这是应用设计吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 观看 e2e.ti.com/.../voltage-sense-final-1.TSCe2e.ti.com/.../current-sense-final-1.TSCyour 的视频。 我们有一个类似的电流检测电路、其输入电流相同(正弦波的输入电流最大值= 3mA、最小值=-3mA)。 但在此电路中、也无法获取所需的输出波形。

    进一步澄清:

    1. 输入电流源来自应用中的外部信号发生器。
    2. 变压器用于电压隔离和信号调节、但我们正在检查它对运算放大器增益的影响。
    3. 您提到的类似差分放大器的设计是有意为之、但我们正在检查电阻器值和放置方式、以确保正常运行。

    我们将继续调查该问题并相应地调整电路。 如果您对此有任何其他见解、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、  

    感谢您提供 TINA 仿真文件。 下面是 我结尾处的一些其他评论:  

    • 如果您正在尝试创建电流检测电路、我们的"模拟工程师指导手册"中提供了许多电路资源: https://www.ti.com/design-development/analogue-circuits.html
    • 如果您尝试对电流输入进行仿真、建议在仿真中改用电流源。 目前我看到的是仿真文件中只有直流输入。  
    • 当您使用电压输入信号源时、无法按以下方式进行差分连接:  
      • 负极侧需要接地。  
    • 我建议从您尝试仿真的运算放大器的产品页面下载最新的 TINA 模型。 TINA 库不是模型的最新版本、我们会在产品页面上保留可供下载的最新版本。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您之前对我们仿真的响应、其中您建议使用电流源而不是直流输入。 我们按建议实施了校正、现在正在为 IG1获得所需的输出、该输出位于+3mA 至-3mA 的预期范围内。

    但是、VF2会遇到问题。 从理论上讲、我们预计在 VF2 (公式: VF2 = I x Rf + ref 电压)时可获得3.4V 电压、具体计算方法如下:

    -输入电流: 3mA
    -反馈电阻: 600Ω
    -参考电压:2.5V

    尽管如此、我们在输出中仅观察到大约2.9V、并且它似乎被钳位。 您能否为我们提供指导、说明如何消除钳位并实现正确的输出?

    此外、如果您能帮助我们了解如何正确设置增益和电阻值以获得所需的3.4V 输出、我们将不胜感激。

    我附上了电路和波形供您参考。

    期待您的见解。

    此致:

    Deepika R

    e2e.ti.com/.../Current-Sense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、  

    电流仿真中的钳位行为取决于所选的运算放大器。 原理图中的运算放大器是 LM301A、它相对于电源轨的输出摆幅范围有限。 由于您使用的器件具有5V 电源、该范围会更小、并被钳位在大约3V。  

    当我将其更改为 TLV9002 并将输入电流源接地时、这就是瞬态响应:  

    您的应用中希望使用哪种运算放大器? 我们可以根据您的应用条件和封装需求帮助推荐合适的选件。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您提供有关电流仿真中钳位行为的反馈。 我们尝试了使用建议的器件(TLV9002)来代替 LM301A 运算放大器;但是、我们无法在仿真工具库中找到 TLV9002。

    您能指导我们如何将此部件添加到仿真工具吗? 如果有具体步骤需要遵循、我们将感谢您协助提供这些说明。

    期待您的答复。

    致谢及此致;
    Deepika R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepika、

    当 Ashley 不在办公室时、我将帮助为本主题提供支持。  

    请导航至 TLV9002的产品页面并向下滚动至"设计和开发"、然后选择"设计工具和仿真"

    在这里、您可以找到 TINA 模型和参考设计:

    参考设计将是已导入模型的现有项目。 TLV9002 TINA-TI 模型是。 TSM 文件、使您能够通过 TINA-TI 插入宏选项将宏模型轻松添加到所需的任何项目中"。

    如果您有任何问题、敬请告知、

    此致!

    Jacob