This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:直流至100MHz 频率响应

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA817, BUF802, OPA140, OPA814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419981/buf802-dc-to-100mhz-frequency-response

器件型号:BUF802
主题中讨论的其他器件: OPA140OPA814、OPA817、OPA659

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已尝试使用 TI BUF802页面提供的文件来模拟1M 示波器前端

尽管可以使用默认设置在整个范围内获得平坦的增益、但单位增益响应不再可用。

通过将反馈电阻器 R7匹配到20k、可在低频下产生单位增益响应、但这仍然无法通过 OPA140实现单位增益响应

您是否有任何缓冲器解决方案可以提供从直流到100MHz 的单位增益?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路中的 R7旨在进行调节、以获得平坦的 频率响应。 在实际应用中、该值会因许多因素(包括电路中元件的容差)而异。 数据表中的图9-5突出显示了通过调整电路中的该值可实现的响应。 从技术上讲、您不需要该复合环路、它可以仅是 BUF802、但直流精度会受到影响。 您是否在寻找一种更简单的解决方案、该解决方案采用能够配置为缓冲器的常规电压反馈放大器?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio:

    是的、我知道 R7的目的是在整个频率范围内获得平坦的响应、但我的问题是、无法 从直流到100MHz 获得0dB 、因为 BUF802在高频下的增益不是1。

    如果您可以教我如何获得频率响应、就像图 数据表中的 A-5定义。  
    或者、如果您对更简单的解决方案有任何建议、我很想知道

    BR、  

    Chi-Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-Yuan:

    是的、您正确的是 BUF802不是正好0dB。 图9-5突出显示了相对平坦的响应;但对数据进行归一化、这就是它恰好位于0dB 点的原因。 如果您需要从直流到100MHz 真正为0dB 的响应、您可以查看使用 OPA814等器件的缓冲器配置。 BUF802是一款非常独特的器件、具有标准电压反馈放大器无法满足的各种性能指标、但是、如果目标是缓冲器配置、则可以考虑 OPA814等性能指标。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-Yuan:

    如果您的应用要将 BUF802用于1M Ω 示波器前端、复合环路将帮助您满足示波器通常要求的300V DC 合规性要求。 BUF802随附的增益误差(G 接近0.99)可以在 ADC 采样发生后进行数字整流。 BUF802在更高的频率下具有非常好的平坦度、通过调整 R7、您可以更改复合环路的增益以与 BUF802的增益匹配、从而在直流- 1GHz 频率下实现平坦的穿越频率。 其他运算放大器不使用任何复合环路、因此将无法满足最大电压顺从性。  

    但是、如果您的应用不是用于示波器前端、并且您正在寻找任何能够从-100MHz 中为您提供单位增益响应的运算放大器、则可以按照 Ignacio 的建议使用 OPA814。 您还可以查看 OPA817、它支持直至100MHz 的大信号、您也可以使用 OPA659。 OPA659和 OPA817的带宽高于 OPA814、但会产生更高的静态电流。  

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ignacio 和 Saket、

    感谢您的回复、我认为在本例中、很难通过数字方式校准前端来获得0dB 增益。

    总之、 OPA659、OPA814和 OPA817似乎可以满足我的要求。

    感谢您的支持。

    BR、

    Chi-Yuan