This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何创建正向和反向 PWM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422786/usb2any-how-to-create-the-forward-and-reverse-pwm

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具与软件:

尊敬的:工程师

  我怎样才能使用 PWM 函数创建这样的相反波形   

感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 固件不对 PWM 功能进行分组(用于 USB2ANY 的 MSP430F5529微控制器设置 TDCLGRPx = 00)、因此无法像示波器捕获中的波形那样生成 PWM。 由于 API 调用之间存在 USB 延迟且缺少分组、所有单独的 PWM 通道实际上都以随机时间开始。