This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:LM358B SPICE 模型的特性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422616/lm358b-characteristics-of-the-lm358b-spice-model

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件:LM2904B

工具与软件:

我使用 LM358B 的 SPICE 模型进行了仿真开环增益。 (lmx58b_lm2904b.lib)

仿真结果(59.9V/mV)中的开环增益小于数据表中的最小值(70V/mV)。 这是否意味着 SPICE 模型中的增益小于实际部分中的增益?
这是否意味着模型错误?

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki-San、

    在直流扫描域中测量 Aol 的方法是在不改变输入共模或电源电压的情况下改变输出电压。 在交流域中测量 Aol 的方法(仅在 SPICE 中)是通过使用大型电感器和电容器打开反馈环路。 实现此目的的方法之一如下所示。

    开环增益为97.45dB、即74.5V/mV、大于该器件的最小电压增益。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际测量值和 SPICE 值的评估方法不同。
    SPICE 模型的创建方式与数据表一致是正确的吗?