This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:多个 LMH5401位于同一电源上

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421315/lmh5401-several-lmh5401-on-same-supply

器件型号:LMH5401

工具与软件:

您好!

我计划在我的平台上使用4个 LMH5401、我需要知道您是否具有多个共享 同一电源的放大器的参考设计。

我打算使用一个 LDO 作为正电源(3.2V)、使用一个 LDO 作为负电源(-1.8V)。 和0.7V 的比较器

我如何隔离每个放大器? 是铁氧体磁珠/电容器 就足够了、或者我应该将一个 LDO 与放大器一起使用(不具有成本效益)。

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

      您可以为每个电源轨使用一个 LDO、并为每个放大器放置铁氧体磁珠和去耦电容器。 确保您的 LDO 可以提供所有4安培的电流。

    此致、

    赫鲁日