This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:有关故障产品退货的详细信息:CPR241107929

Guru**** 2813405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418614/lm339-details-on-the-failure-product-return-cpr241107929

器件型号:LM339

工具与软件:

观察到的故障的简要总结

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们还需要查看输入电压是多少。

    请同时测量输入端的电压(至 GND)。

    请创建 IC 的"电压映射"。 它们不需要拍照、只需记下在每个引脚上测量的电压即可。 一个简单的表格就可以了。

    质量 电压
    KGU
    电压
    RMA
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.

    此外、他们应 使用示波器检查每个引脚、以确保输出不切换。 DMM 会测量平均值、如果某个输出正在切换、那么测得的电压将与切换占空比成正比。

    没有原理图、我们就无法全面诊断问题。 只需确保所有输入电压低于比较器电源电压2V (3.3V 电源上为1.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们已经有一段时间没有收到您的反馈。 如果您有任何更新、请使用 Paul 建议的电压映射重新打开此帖子。