This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD131:PSpice

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422819/tipd131-pspice

器件型号:TIPD131

工具与软件:

我想在 PSpice 中执行 Monto Carlo 分析。 我发现 opax333的宏模型有一些错误,即使是偏置分析也会在 PSpice,下面的电路,我想 opax333的宏模型,因为其他电路可以被正确地仿真,我希望有人能帮我弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    1. 在您的仿真配置文件中选择"options"。
    2. 在"options"下、查找 ABSTOL。  设置 ABSTOL = 1n、默认为1p。
    3. 我看到了一个类似的问题,这解决了它。
    4. 下面是展示如何进行 Monte Carlo 分析的 PSpice 快速入门。
    5. 下面还提供了调整收敛参数(例如 ABSTOL)的指南。

    e2e.ti.com/.../pspice-for-TI-_2D00_-10_2D00_6_2D00_2021.pdf

    e2e.ti.com/.../PSpice-for-TI-Convergence-v1.2-3_2D00_16_2D00_2023.pptx

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    感谢您的指导。 我已经解决了收敛的问题 。 但有一个新问题出现、在下面的电路中、V4可从0.4V 到2.4V 进行仿真、但低于0.4V 的值仍然会导致 Spice 卡住、opax333的数据表显示输入电压可以是-0.1V 到2.8V、但在这个电路中不是这样、您能帮我弄清楚吗?

    此致、Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    尝试调整仿真配置文件"Options"部分。  设置 PTRANABSTOL= 1E-5和 PTRANVNTOL = 1E-4。  我看到了您看到的相同内容、这解决了问题。

    我希望这种变化能解决您的问题。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    听从您的建议、电路就可以正确仿真、只需10秒即可进行基本偏置分析、尽管我根据 PSpice for TI Convergence v1.2 3-16-2023.pptx 更改了设置、 聚合时间 显然仍比 TINA 中的同一电路更长。

    但是、当我执行直流扫描和 Monte Carlo 分析时、  收敛 速度是正常的。

    此致、Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    一旦找到工作点并将其重复用于其他仿真。  我认为这就是为什么直流扫描/ Monte Carlo 的收敛速度是正常的。  我将与建模团队联系、让他们了解收敛限制、以便他们将来可以对此进行优化。  因为您能够进行所需的仿真、所以我现在将把它关闭。

    此致、艺术