This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:TLC393IP:最高结温

Guru**** 2769765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423774/tlc393-tlc393ip-maximum-junction-temperature

器件型号:TLC393

工具与软件:

请提供器件 TLC393IP 的最大结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poonam:

    绝对最大结温为150°C。

    然而、不能保证正常运行、只有芯片不会损坏并且在温度处于运行范围内时能够恢复。

    保证运行在-40至85°C 的额定运行温度范围内。