This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:输入为低电平时 AMC1300B 输出增益不稳定。

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422656/amc1300b-q1-amc1300b-output-gain-unstable-when-input-is-low

器件型号:AMC1300B-Q1

工具与软件:

你(们)好、

我的客户 InfyPower 测试了 AMC1300B、发现电压增益不稳定、在所有输入范围内应为8.2。 原理图如下所示。 请注意、DCCURRSAMP2和 GND 之间连接了一个2M Ω 采样电阻、用于测试总线电流、图中未显示、但客户参考。

测试过程:客户将 VIN+和 VIN-直接连接至信号发生器、并调节输入电压。 示波器将输出电压 VOUT +转换为 VOUT。

测试结果:结果如第二个图中所示。 1-3列是输入电压、AMC1200B 输出电压、AMC1300B 输出电压。 似乎 AMC1200B 在放大方面更精确。 当输入为低电平时、AMC1300B 误差非常大。 但问题在于、通过数据表可改善 AMC1300B 的性能。

您能指出提升 AMC1300B 的性能的原因吗? 是否正常运行? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Racheal:

    感谢您的提问。 AMC1300B 应该具有比 AMC1200B 更好的性能。 但是、AMC1300B 不需要输入端的两个二极管、就像您的客户在他们的原理图中那样。  

    对于 AMC1200B、由于输入偏置电流随输入电压变化、这些二极管会很有用。 相比之下、AMC1300B 具有恒定的输入偏置电流、因此添加这些二极管在低电压下会产生不利影响。 因此、如果要使用 AMC1300B、我建议移除这些二极管。  

    此外、 您是否知道客户如何衡量其共享的数据?  如果这可以改善他们的电路、或者还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    EVA