This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:OPA392

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424122/opa392-opa392

器件型号:OPA392

工具与软件:

我将尝试实现差动电荷放大器、有人能告诉我仿真有什么问题吗?

传感器是具有11nF 电容的压电传感器、频率范围为10Hz 至15KHz、最小信号为数十飞安的电荷。

压电产生的信号非常微弱的正弦波。 请告诉我问题出在哪里。

e2e.ti.com/.../DifferentialChargeAmplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    您在电路中展示的内容存在很多问题。  我想您要尝试实现的目标是在跨阻配置中实现差动电流测量、其中在输出端使用差动放大器将差动信号转换为单端信号。

    有关跨阻设计的信息、请参阅以下参考文献:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa268b/sboa268b.pdf

    有关差分放大器的指导、请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa274a/sboa274a.pdf

    我重新安排了电路以提供电流前端(而不是使用 VCVS、使用 VCCS)、降低了 TIA 增益、从而使放大器保持在线性范围内、并正确连接了差分放大器、增益为2。  我加入了新的仿真。 很好。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、
    Mike

    e2e.ti.com/.../DifferentialChargeAmplifier_5F00_MH.TSC