This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-5V EP 时的电气规格:

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423928/ina193a-ep-electrical-specifications-at-5-v

器件型号:INA193A-INA193A. EP
Thread 中讨论的其他器件:INA193

工具与软件:

您好!

我要为 INA193使用5V 电源。

在电源电压为12V 的条件下、数据表中提到了所有电气参数

如果电源电压为5V、这些参数是否相同?

谢谢!

AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:  

    感谢您发帖。  

    其中列出了5V 电压下的一些规格、但大部分规格都是在12V 电源下得出的。  

    其中一个最重要的因素是5V 时的输入偏置电流、如下图所示。 此外、拉电流将随输出级的电源电压而变化。  

    以下是拉电流与温度和电源电压间的关系:

    大多数其他规格都将是准确的、但这里是一些差异。  

    如果您需要了解特定的规格、请告知我。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe