This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:关于 OPA2187的功能

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423709/opa2187-about-the-functions-of-opa2187

器件型号:OPA2187

工具与软件:

您可以确认以下有关 OPA2187的问题吗?

  • 关于 OPA2187的输入偏置电流、两个放大器(从 IC 的角度)是否都沿同一方向流动? 还是在操作过程中方向会随机变化(例如、一个流向负极侧、另一个流向正极侧)?
  • OPA2187的内部斩波器电路运行是否会导致输入偏置电流的值波动?
  • 在工作过程中、输入偏置电流是否会因某些触发(例如温度变化、内部电路失调)而瞬间增加?
  • 在室温(20°C 至28°C)下、输入偏置电流是否可能会由于放大器内部电路的运行而增加?
  • 如果问题(4)的答案是"是"、那么内部电路可能会以何种时序以及通过何种机制导致偏置电流增加

此致

长冈耕平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei,

    以下是对您的问题的一些解答。   优化斩波放大器精度 涵盖与斩波技术引入的电流瞬态相关的主题。

    • 一般而言、对于运算放大器、您可以查看 Ć I­OS 和 IB 、 了解 IB 的方向。  对于 OPA2187、IB  具有正负极性。  这意味着 IB 可以沿任一方向流动。  I­OS  等于±500pA、IB  为 ±350pA。  这意味着两个电流之间的差值可能相当大(例如 IOS = IBP - IBM =(+350pA)-(-150pA)=+500pA)。  这种行为对于 CMOS 器件而言通常是正确的、偏置电流 极性可以在任一输入端的任一方向上。  这是随机 且不相关的。  双通道封装中的两个放大器之间没有偏置电流极性关系。
    • 直流偏置电流是数据表指定的值。  由输入开关电路的电荷注入和时钟馈通引起的斩波放大器偏置电流波动非常大。  瞬变可以在微安范围内。  对于不同的斩波放大器模型、这些瞬态的幅度会有所不同。  以上参考的文档涵盖了这方面的内容。
    • 偏置电流会有温度系数、但这不会在一个特定温度下触发。  直流偏置电流由输入 ESD 二极管的泄漏造成。  瞬态偏置电流是由输入开关中的寄生引起的。  两个偏置电流都将随温度的变化而逐渐增加(DC IB 每10°C 增加一倍)。  我预计在额定温度范围内的任何温度下都不会快速增加。

    总结:当需要非常好的直流精度(即低 Vos 和 Vos 漂移)时、斩波放大器是最佳选择。  然而、当使用大反馈或源极电阻器时、许多斩波器可能会失去这一重要优势。  一些斩波器可以承受较大的电阻器、因此这并不总是一个问题。   优化斩波放大器精度 提供了有关最大的建议源阻抗和反馈阻抗的指导。  文档中的列表表明、通常宽带宽/低噪声斩波器对源阻抗和反馈阻抗更敏感。  但是、正如文档所指出的、如果源阻抗大于噪声、则不是主要问题、因为源阻抗本身会产生大量噪声。  重点是、使用文档中的列表、您应该能够找到可满足您的源阻抗要求的斩波器。

    我希望这对您有所帮助!  此致、艺术