This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:测量的输出是双倍仿真(预期)输出电平

Guru**** 2652675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421521/opa350-measured-output-is-double-simulated-expected-output-level

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:OPA1632、、 TINA-TI

工具与软件:

你(们)好、

我基本上使用 OPA350来缓冲来自编解码器的1.5V 共模电压并将其分配给一组 OPA1632运算放大器的 AmpRef 输入。

首先、我犯了一个错误、OPA350的输出设计为3V (我不记得原因是什么)、然而、当我在我的实际电路上测量输出电压时、我读数是6.11V。  我在 TINA-TI 中使用 OPA350对我的电路进行了仿真、这证实我的输出应该是~ 3.14V。 实际实施的电路上的接地电压是6.11V? 我将包含我的 Tina-TI 文件和实施的原理图、以供回顾。

我需要了解为什么会出现意外的输出电平。 我需要修改原始电路以实现简单的电压跟随器布置、但如果我遇到的这个电流问题也需要纳入修改中、则无法这样做。

感谢您的支持!e2e.ti.com/.../OPA350PA-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路明显增益为2、因此预期的输出应为3V。 假设您实际使用0至5V 的电源轨为电路供电、使输出高于6V 的唯一方法是使用外部源将其上拉。 如果可能、请从插座上移除 OPA350、并使用示波器或 DMM 探测输出、以便确定故障情况的来源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 输出高于3V 的唯一方法是什么? 首先有什么原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上面已经回答:  使输出高于6V 的唯一方法是使用外部源上拉它。  这意味着您的电路板上很可能有一些电路无意中将输出短接至高于6V 的电压源、或者您的测量仪器导致了问题的出现-运算放大器无法完全将其输出驱动到其电源轨以上。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 所以你认为、对于任何大于预期值的输出、都可能是由这个外部源造成的。 我想要澄清的是、它适用于任何电压输出。

    我找到了该项目的旧电路图(见附件)、请您回顾一下、并就输出被拉高的可能位置提供一些建议? 我看不到任何问题、而且显然没有足够的经验来识别可能的故障。 再次感谢!

    e2e.ti.com/.../AD1939-Codec-testbed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很正确: 直流输出电压大于 特性  仅可能由外部源引起;从动态角度看、当电感负载突然断开时也可能会发生这种情况、从而导致所谓的电感反冲。

    高于 V SUPPLY 用于为 OPA350供电的唯一电压源是12V 稳压器输出 OPA_PWR -请参阅下文。  因此、它是唯一可以将 OPA350输出拉至6V 以上的电压源。

    在下面、我圈出了 OPA_PWR (12V)和 AmpRef 节点 彼此靠近的位置、因此、我将通过 测量这两个节点之间的电阻来开始故障排除-理想情况下、您应该会看到开路、如果不是开路、您必须找到低电阻路径的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的答复。 我只需要澄清一些东西。  OPA350是从5V 稳压输出接收电源、而不是像您所说的12V 稳压器输出接收电源。 12V 稳压器输出为 OPA1632差动运算放大器供电。 这是否会改变您解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、当然不。  相反、这是采用调试方法的主要原因。 事实上 OPA350是由5V 电源供电、而它的输出高于6V、这让我认为电路板上另一个更高的电源电压必须负责将 OPA350输出拉至高于其5V 的电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢大家、Marek。 我还测量了 OPA350引脚2的直流电压、读数为3.05Vdc。 我想将这一确认添加到组合中。我将尝试找出一种简单的方法来移除 OPA350进行测试。 作为一个业余爱好者、事情非常棘手、需要时间...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 所以我需要放慢速度、在这里寻求帮助。 将 DMM 设置为200Ohm 时、我将进入开路。 但是、当我使用2KOhm 的设置重新测试时、DMM 上的读数~0.43。 我想这是你建议我需要找到的。 您能给我一些关于如何"查找低电阻路径的来源"的提示吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好。提供 PCB 的顶部和底部布线层是否有助于将我指向可能的罪魁祸首和测试点? (为清晰起见、我已删除接地填充层)。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_AD1939_2D00_Codec_2D00_testbed_5F00_TopLayer.pdfe2e.ti.com/.../PCB_5F00_AD1939_2D00_Codec_2D00_testbed_5F00_BottomLayer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否仍在讨论下面增益为2的电路? (请参阅下面的) 如果是、请直接测量引脚3和引脚6上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 DMM 来测量电压或电阻? 如果后者、则必须选择正确的范围。  为了调试问题、我建议您拆下 OPA350并探测 TP20。  您会看到多大的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试在早上从 PCB 上移除 OPA350、然后执行您建议的测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仍在讨论同一个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    Marek 在接下来的几周里一直在旅行。  我可以帮助你,而他是出去。   如果测试结果显示电阻器按预期均为1k、我建议将 OPA350替换为新的 OPA350 (可能是在调试期间损坏的)。  采用5V 电源的6V 输出可能会导致这种情况。   

    此致、艺术