This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:ADA4522的替代运算放大器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424280/opa4188-alternative-opamps-for-ada4522

器件型号:OPA4188

工具与软件:

您好!

这些应用需要一个放大器:

  • 高精度分流电流感应
  • 热电偶/电阻温度检测器(RTD)传感器测量

请 与我分享您对 ADA4522的备选放大器建议。

此致、

Osman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Osman、

    下面的列表比较了一些可能感兴趣的零漂移、高精度运算放大器的规格。

    您在上面提到的器件提供2.7MHz 的 GBW。  根据您的 GBW 要求、您可以选择 OPAx182 (5MHz)或 OPAx188 (2MHz)。  

    以下所有器件均具有极低的失调电压和极低的温漂。

    这些器件采用不同封装的单通道、双通道或四通道版本。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Luis