This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:失调电压修整

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423868/opa627-offset-trim

器件型号:OPA627

工具与软件:

在一个设计中、我们将 OPA627的 THT 版本替换为 SMD 版本。 尽管数据表指出它不再有失调电压修整连接、但该函数似乎仍然有效。
这是数据表中的误差吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enrique

    我在数据表中找不到表明偏移-修整引脚已断开连接的基准。  您是否查看过 OPA627数据表 ?  什么页面/段落。  可能此功能已停产、但我在数据表中看不到该参考文献。  通常、现代放大器中不包含用于失调电压修整的外部引脚、因为失调电压在内部修整为非常低的值。  出于好奇心、您如何使用该功能?

    在您指出具体注释后、我们可以进一步调查。

    此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Art

    在第3页的表4-1中、显示对应于失调电压修整的引脚1和5未连接。
    这真的不是一个很重要的问题。 这是一个相当旧的设计,因为它是有效的,没有时间更新它,传递从一个版本的电路到另一个版本。 现在可能是更新它的好时机。

    再次谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Enrique、

    OPA627最近完成了工厂更改、生产中的最新版本器件不提供失调电压修整功能。 但是、SOIC 封装领域中以前版本的器件提供此功能。  LMC 封装器件仍提供偏移修整功能。

    该数据表最近于2024年4月(SBOS165B)进行了更新、其中引脚说明和引脚配置选项已更改。 数据表中关于第9节的修订历史记录显示、引脚定义从 修订版本 A (2015年4月)更改为修订版本 B (2024年4月):

    如果您有任何问题、请告诉我们、

    谢谢、此致、

    Luis