This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:电路故障

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424627/tlv7011-circuit-problem

器件型号:TLV7011

工具与软件:

您好!

我在图中看到了电路

比较器的输出连接到100k Ω 的串联电阻、然后连接到或门。

我需要使 PWM 的时间周期为10秒、导通时间为0.5秒。

我有一个问题、当输出为高电平(3.3V)并且同相输入引脚为2.2V 时、反相输入引脚充电且输出在反相引脚达到2.2V 之前切换至低电平:

蓝色- 反相输入引脚

黄色- 同相输入引脚

如您所见、有时电压会达到2.2V、有时则不会。

以上问题仅在我通过100k 欧姆串联电阻将比较器的输出连接至 OR 门时才会发生。 如果比较器的输出未连接到任何东西、问题就会消失

有什么问题吗?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    或门的100k 负载不是直接问题。 或门的某处可能会在 比较器的输入或电源引脚处产生较大的噪声干扰。 您的波形看起来干净、太干净了。 能否在开启峰值检测的情况下重新捕捉它们? 也检查器件引脚处的电源电压。