This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:LMV7219:输入引脚是否具有反向二极管?Ω

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7219, TL331, LM2903, TLV9031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423936/lmv7219-lmv7219-whether-the-input-pin-has-a-reverse-diode

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件: TL331LM2903TLV9031

工具与软件:

该芯片的输入引脚是否集成了反向二极管? 使用万用表测量反向端0.6V 的压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢女士、您好!

    有。 LMV7219具有从输入端到 V+和 V-的 ESD 二极管。

    "Abs Max"的限值以电源电压为基准、这通常表示存在 ESD 二极管。

    这可以通过使用 DMM 二极管检查功能并从输入端测量到 V+或 V-来确认。 您应该在一个方向获得0.6V 的电压、在另一个方向获得高阻抗(或大约1.2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我在数据手册中找不到您的图中的功能框图、能发送链接吗?
    哪个器件在没有二极管的情况下输入、此保护功能将是我的输入波形钳位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢女士、您好!

    "方框图"位于数据表的第7.2节。 但它未显示 ESD 二极管。

    我不确定问题2。 您是否想问哪些器件没有上部二极管?

    请参见 TL331/LM2903和 TLV9031系列-它们没有上部 ESD 二极管、可以承受高达6V 的电压而不会损坏。

    我们建议使用外部钳位、而不要依赖内置 ESD 二极管来钳制信号。