This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422059/lm2577-lm2577

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

我想使用 LM2577从12V 输入获取60V 输出。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是否知道此应用的最大负载电流?

    在此基础上、我可以检查 LM2577是否是最合适的器件推荐、还可以发送指向有关如何设计升压转换器的一些材料的链接。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在1A 和1.5A 之间使用最大电流。
    我询问的直流/直流转换器将用作运算放大器的电源、如果您还可以一起使用负功率直流/直流转换器、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈。

    对于1.5A 的峰值负载电流、LM2577可能已经达到其电流限值。
    我建议改用具有外部开关的控制器、以支持更高的电流要求。

    LM5155是最适合这种情况的器件。
    以下是有关如何设计升压控制器的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf

    至于您的第二个请求:

    如果您能同时引入负功率 DCDC、我将不胜感激。

    这是否意味着您需要正(+60V)和负(-60V)输出轨?
    升压转换器只能提供1个 OUT 输出。
    如果需要两条输出轨、则需要具有变压器的反激式拓扑、从而可提供多条输出轨。
    LM5155控制器也可用于此类应用。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。
    我试图通过将输出条件更改为90V-1A 来使用以下计算器。
    您认为我们需要纠正吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    12V 至90V 的升压比仍在器件的占空比能力范围内、因此处于器件限制范围内。
    我仍然可以看到计算器中的输入、因此我看不到任何必要的更改。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、输出功率为90W 时、MOSFET 和电感器器件可能会发热很多。 元件应能够支持这些峰值电流和电压电平。

    此致、
    Niklas