This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:可水洗?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423969/opa2991-washable

器件型号:OPA2991

工具与软件:

我们在回流焊/波焊过程后通过水性机器使用 DI 水(去离子水)以及 PCB 上的其他组件。

对于以下器件的 PCB 清洁、您建议采用哪些器件清洁/清洗程序和/或流程?

OPA2991IDDFR

SN74AHCT04DBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jing、您好!

    有关清洁建议、请参阅以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf

    我认为 OPA2991应与使用 DI Water 进行无电清洁兼容。

    SN74器件属于另一个团队、我会向他们转发此主题。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我们的逻辑器件也有同样的答案。 滴水会很好。