This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863A:与 ADA4807-2ARMZ 引脚对引脚兼容

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2863A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424543/opa2863a-p2p-with-ada4807-2armz

器件型号:OPA2863A

工具与软件:

嗨、团队:

您是否拥有带 ADA4807-2ARMZ 的完全 P2P 设备?

我发现  ADA4807-2ARMZ 的 OPA2863A 尺寸不同、如下所示?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6引脚 SC-70封装将用于单通道器件(ADA4807-1)。

    AD 的 MSOP (RM-8)封装与 TI 的 VSSOP (DGK)封装相同。

    没有确切的替换。 OPA2863A 支持±5电源、但 GBW 要低得多。 哪些参数很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    但从上文可以看出、 MSOP (RM-8)封装与 TI 的 VSSOP (DGK)封装不同、例如长度和宽度。

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如前所述、 AD 的 MSOP (RM-8)封装与 TI 的 VSSOP (DGK)封装相同。
    您共享的上图是 SOIC 封装。 下图是与 RM-8的长度和宽度匹配的 DGK 封装。
     
    此外、ADA4807-2 CP-10-9封装与 TI 的 DSN 封装相同。  

    谢谢
    Vikas J