工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
根据您的参考设计 SBOA322B、我将使用 OPA2333通过两个 PTC 测量温度。 此外、我将使用相同的 PTC 作为加热器、因此我会在不测量时施加3.3V 电压。 下面是我的电路:
在分压器电路中将 PTC 连接到 measure_1和 measure_2、如参考设计中所示。
使用的测量顺序会导致运算放大器在施加加热电压时达到饱和状态。 最初、我希望关闭两个 PTC 的加热电压、使用运算放大器 A 进行测量、然后直接向该通道施加3.3V 电压以进一步加热、然后使用运算放大器 B 进行测量。但是、我观察到、达到饱和状态的运算放大器 A 会影响运算放大器 B、导致那里的测量失真。
蓝色:+IN A
红色:+in B
蓝色:OUTA
红色:OUTB
您能否确认这是预期行为? 我可以对此采取什么措施吗(使用运算放大器 b 测量期间保持低加热电压除外)?
谢谢!
此致、
David