This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:具有自举稳定性问题的 TIA

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425111/opa855-tia-with-bootstarp-stability-issue

器件型号:OPA855
Thread 中讨论的其他器件:OPA695

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 OPA855设计具有自举电路的 TIA。 此外、我加入 OPA695以实现更高的增益。 目标带宽为100 MHz、具有可能的最大增益。 光电二极管电容最高变化120 pF。 在分析和仿真过程中我遇到了一些问题:

1.当我移除反馈电容(1 pF )时,带宽看起来不错,但最终输出(VO2)看起来不稳定。

不过、当我将 OPA695电源更改为单个+5V 时、带宽略有降低、输出变得稳定。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 执行测试时使用30 MHz 输入信号。

2。我尝试了稳定性分析、方法是在增益= 0时求出相位裕度。 您能否对此进行回顾、并告诉我是否正确进行了分析?

如何计算此配置的输出噪声?

谢谢你
OPA855_Bootstrap。TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    • 我们在您的电路中发现的一个问题是 U1将无法稳定 由于 OPA855不是单位增益稳定的(>= 7V/V 稳定)。
    • 为什么还需要 R5和 R10电阻器?
    • 我不了解如何断开环路、但我们通常会断开反馈环路并分析稳定性、我认为对于 TIA、可以通过忽略 U1和 U3来单独分析稳定性。

    • 我得到上述电路在具有1pF 电容的 U2配置下不稳定、但电路稳定在150fF 及以下。
    • 我们还开发了一种在线计算器工具、用于设计 TIA 电路。 您可以在此处找到链接:  Analog Circuit Design Studio. 您可以插入所有必需值并设计电路。 您还将收到有关电路和建议器件的建议。  
    • 您可以看到 噪声分析 查看电路的分辨率和性能。

    e2e.ti.com/.../OPA855-TIA-Stability.TSC

    谢谢  

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:
    感谢您的及时回复。