This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:OPA836使用问题

Guru**** 2406030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423745/opa836-opa836-using-issue

器件型号:OPA836

工具与软件:

1.首先,运算放大器电路测试条件: VDD 电压 DC3.6V, S 输入信号在这种情况下暂停。

 

2.每个点的测试波形如下图:① μ s 的波形如下图:

Δ I 波形②The 如下:

Δ I 波形③The 如下:

Δ I 波形④The 如下:

3.问题和如何改进(1)为什么(1)和(2)处的波形是不同的,为什么(2)处的波形是杂乱的? (2)如果是输入悬架、④有信号、如何解决? (3)如何改进该电路、以正常地将输入300kHz、10mV 的信号振幅和放大后1V 的输出振幅放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    您能解释一下输入暂停是什么意思吗? 这是否意味着输入信号改变或悬空? 器件本身似乎处于不稳定状态。 针对该电路的一组建议是尝试将输入信号接地、以缩小可能的误差源范围。 如果您看到输出端仍然存在信号、则可能是稳定性问题。 我还将减小用于偏置输入的电阻分压器的值。 我们尝试坚持使用千欧姆范围内的值、因为这可以限制电路中的噪声。 至于增益要求、 该器件应具有足够的带宽、 但我们 确实有更快的器件可满足此目标。 另一个潜在的选项是第二级;不过、最好首先了解该器件以这种方式运行的原因。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    我完全同意 Ignacio 和他的问题。

    1) 1)假设悬空、我创建了您的电路的 TINA 仿真。 如上所述、由于相位裕度仅为33度、因此电路中存在稳定性问题。

    2) 2)如果您将输入接地、则根据我在下面连接的 TINA 仿真、电路会保持稳定(PM = 85度)。

    e2e.ti.com/.../OPA836-Stability.TSC

    谢谢

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、输入信号接地后、波形如下图、问题仍然存在、请看一下如何改进。

    1、运放改进电路:

    2.各点测试波形如下:输入接地后 VDD 电压为 DC3.6V、各点测试波形如下图:

    Δ I 波形①The 如下:

    Δ I 波形②The 如下:

    Δ I 波形③The 如下:

    Δ I 波形④The 如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    感谢您的更新。 尽管这不是设计的目标、但您可以尝试减少4700欧姆的反馈电阻器、并放置一个1k 的电阻器。 通常、较大的反馈电阻器会导致稳定性问题、因此减小该值在理想情况下应该将电路置于更稳定的状态。

    此致、

    Ignacio