This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:要求使用器件转换 CVBS

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356-Q1, OPA361-Q1, OPA354A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424809/ths7372-ask-for-a-device-to-convert-cvbs

器件型号:THS7372
主题中讨论的其他器件:OPA356-Q1OPA361-Q1OPA354A-Q1

工具与软件:

嗨、Expert、

我的客户有以下要求、您能帮忙检查一下我们是否有相关的解决方案、这应该是汽车级 器件、提前感谢!

14 通道  CVBS -> MIPI
2HDMI  ->  CVBS
3MIPI ->  CVBS
4OPEN-LDI ->  CVBS

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我们没有许多通过汽车 Q100认证的更复杂的视频放大器(集成滤波器、SYNC-ti-clamp、直流恢复等)。

    对于您的需求、最好查看 OPA354A-Q1和 OPA356-Q1。  OPA361-Q1同样具备集成滤波器和固定增益、但与普通模拟视频 CVBS 信号相比、其输入电压信号范围非常小。

    此致!

    ALEC