This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:澄清了错误计算中的 AMC1302-Q1偏置电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424290/amc1302-q1-amc1302-q1-bias-current-in-error-calculation-clarification

器件型号:AMC1302-Q1

工具与软件:

您好!  

我们正在研究如何将此隔离式放大器用于电源应用。  我将使用给定的分流电阻对此进行容差分析。  

您是否能够在数据表中说明负输入和正输入的 Ibias 是相同的方向还是反向的。 它们似乎方向相同、而 Ios 决定了差分偏置电流。 这是正确的假设吗?

如果它们的方向相同、它们在内部如何影响输入失调电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    感谢您的提问。  

    您的假设是正确的。 在我们的 高精度实验室系列中、我们提供了以下定义:

    • 输入偏置电流(i_b):流入或流出放大器输入端的电流。 可以建模为连接到每个输入的电流源。
    • 输入失调电流(I_OS):流入放大器的两个输入端的 I_b 不匹配。  

    正如我们在数据表中所说的、输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗两端产生明显的压降。 数据表中提到的偏置电流适用于这两种输入。  

    此图也可能有帮助:

    此致、

    EVA