This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:器件在-45C 下的性能如何?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424865/lmv7239-how-will-the-part-perform-at--45c

器件型号:LMV7239
主题中讨论的其他器件:TLV3603E

工具与软件:

我有一个应用要求低温为-45°C。 该器件的额定温度仅为-40°C。 器件在-45C 下的性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry、您好!

    我们不能正式评论器件在指定工作范围之外的性能。 仅在额定工作温度范围(-40至85C)内保证运行。

    在超出指定范围的情况下操作将由您自行承担风险。 正式地说、这可能不起作用或不符合数据表规格。

    我个人认为它应该可以工作、因为这是一个双极、标准功率器件(以及 COLD 等双极、并且没有耗尽电流)、所以只要您不推动任何规格(如速度或输出驱动)、它应该可以工作(但您可能仍然存在故障...所以请彻底测试应用!)。 这是您的呼叫...

    您可能需要使用扩展温度范围低至-55的器件、例如 TLV3603E。