This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:REF1和 REF2电阻器值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424146/ina241b-ref1-and-ref2-resistor-values

器件型号:INA241B

工具与软件:

内部 REF1和 REF2电阻器阻值是多少? 我需要估算基准源负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是匹配的、但不会指定或保证绝对值。

    第8.4.3.4节说明:

    基准引脚设计为直接连接到电源、地或低阻抗基准电压。 基准引脚可以连接在一起并使用电阻分压器进行偏置、以实现自定义输出电压。 如果在此配置中使用放大器(如图8-8所示)、则将输出用作相对于电阻分压器电压的差分信号。 不建议在此配置中将放大器输出用作单端信号、因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响。 如果需要单端测量、TI 建议使用外部运算放大器来缓冲电阻分压器电压(参阅图8-9)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:  

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如流明所述、REF1和 REF2电阻器在+/-20%绝对值变化时的典型50 kΩ 电阻。 数据表中指定了这两个电阻器之间的实际匹配容差误差。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这样可以为我省去一个缓冲运算放大器。