This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:外部500A 50mV 分流器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424331/ina228-external-500amp-50mv-shunt

器件型号:INA228

工具与软件:

采用外部分流器的过程、有什么标准步骤或技巧吗? 此外、我是否需要外部 VCC 或 INA228是否会由总线供电(调节至5V 或3.3V)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wally:

    Unknown 说:
    使用外部分流器的程序、任何标准步骤或提示?

    请确保您的分流电阻值符合数据表第8.2.2.1节中列出的规范。

    Unknown 说:
    此外、我是否需要外部 VCC 或者 INA228是否会由总线供电(调低至5V 或3.3V)? 谢谢。

    您将需要3.3V 或5V 的外部电源。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunt is deltec (现为 Rideon )

    类型:RSB-500
    额定电流(A):500
    工作电流(A):333
    电阻(mOhm) 50mV 输出:0.1000
    电阻(mOhm) 100mV 输出:0.2000

    对于外部电源、对于 INA228、它是否必须独立于将受到监测(标称值为48VDC)或从48VDC 降压到3.3V 或5.0VDC 的电源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wally:

    关于外部电源、对于 INA228、它是否独立于将要监测的电源(标称值为48VDC)或从48VDC 降压到3.3或5.0VDC?

    建议使用单独的电源来确保电源稳定、并且可以复制我们的数据表中的结果。

    Rshunt 值由   要在分流电阻器上检测的最大电压和最大电流决定。 例如、INA228可以 针对共模电压支持范围为-0.3V 至+85V 的电阻式分流器感测元件测量±163.84mV 或±40.96mV 的满量程差分输入。因此、如果您选择的 ADC 范围为+/- 163.84mV、则 Rshunt 计算将如下:

    我建议再次查看产品说明书。

    此致!
    Mallika Senthil