This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:建议

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424781/ina226-suggestions

器件型号:INA226
Thread 中讨论的其他器件: INA149

工具与软件:

大家好、

我需要测量双向直流电流最大值 ±10A 、并为此寻找最佳解决方案。 我的精度需要 ±5 mA。

现在我不需要电压测量.

我的电路工作原理如下所示、

A 点25V 直流 B 点-25V 直流或 A 点-10V B 点+20V  、但其参考接地不以 a226 GND 为基准。 换句话说、INA226 GND 与分流器接地不同。

INA226在这种情况下工作?

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ismail、

    感谢您使用 TI 论坛。 分流器的接地端与 INA 的接地端确实需要相同。 在您需要分流器接地不同于 MCU 接地的系统中、您有几种选择:

    1.您可在 INA 和 MUC 之间使用数字隔离器、如以下参考设计所述: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608。由于共模电压不高于器件的最大电压、因此无需为 VBUS 引脚连接分压器。

    请注意 、使用 数字隔离器时、请确保所用的数字隔离器与所用 INA 的电压逻辑电平(包括逻辑低电平)配合使用(还请注意、许多隔离器每侧的规格不同)。  

    2.可以使用基于霍尔效应的电流传感器、例如: https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/products.html、该传感器具有内置隔离功能。  

    3.还有隔离 ADC 可以使用,比如: https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/products.html

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  

    感谢您的建议。 我想添加关于我的项目的一些详细信息。 我的项目目标、我的两个输入可能会随着时间的推移而变化 ±30V。

    我的项目工作与电池和低功率 ,所以运算放大器电源不超过 ±5V.现在我发现 INA149 Comman 模式电压 ±275V,那么我可以应用-30V DC 和0V (电位接地不同于 INA)测量电流过分流?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ismail、

    不会、这不起作用、因为如果接地不同、那么您不知道两者之间的电位差。 例如、即使与接地相比电池处于-30V 的电压、与接地相比、它也可能不在 INA 的限制范围内。 因此、您需要某种隔离。  

    抱歉、 我漏掉了负载±30V 且不断变化的情况。 因此、上面的方案1将不起作用、因为很难获得为 INA 供电的电压。 因此、您需要使用选项2或选项3。 此外、对于选项3、还有隔离式放大器、 https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html (如果您更喜欢 ADC 放大器、请访问: https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/overview.html)。 如果您查看这两个链路、您可能需要选择一个、其具有从另一侧供电的单电源。 这样、您就不必尝试从±30V 生成电压来为隔离侧供电。 (以下是示例: https://www.ti.com/product/AMC3306M05)。  

    此致、

    Mitch