This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530-Q1:THS7530

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530-Q1, THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423086/ths7530-q1-ths7530

器件型号:THS7530-Q1
主题中讨论的其他器件: THS7530

工具与软件:

数据表指出、通常器件是设置的、其中 Vs+为+5V、Vs-为接地。  我可以在 Vs+=+2.5和 Vs-=-2.5的情况下使用它吗?  

我还要在 Vin+/Vin-

在该配置中、PSpice 和 TINA 中的 SPICE 模型似乎都存在问题(PSpice 中的收敛或固定在-2.5V 的输出)。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    THS7530-Q1可与双电源搭配使用。  SPICE 模型可能存在收敛和/或仿真器问题。  

    如果您共享您的电路、我可以看一下仿真、看看我是否能找到一个小的解决方案。  

    数据表的第10节详细说明了只要总电源电压不超过5.5V、就可以使用双电源/双极电源的能力。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件回复发送了 SPICE 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我尚未收到 SPICE 文件。  我将向您发送一封包含我的电子邮件地址的邮件。

    抱歉、我不确定文件传输为何不起作用。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将关闭此主题、因为我通过电子邮件提供支持。  在论坛中、THS7530模型设计为在双电源和单电源配置下工作。  此模型运行在+/-2.5V 电源配置下。  请注意、由于 THS7530是一款可变增益放大器(VGA)、因此该模型所需的设计方法与典型的电压反馈运算放大器不同。

    此致!

    ALEC