This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132:LM6132AIMX/NOPB

Guru**** 2555110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425604/lm6132-lm6132aimx-nopb

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们是 EMS 设施和做 EMS 为 HELA .

我们要求您在我们的门户网站上提交更新的 IMDS、原因如下。

公司 ID -241844
公司名称- AGS VISIONS PRIVIONAL LIMITED

Hella Part: 79045900

MPN: LM6132AIMX/NOPB

IMDS ID: 1215842877 / 2

更新的第一个原因:IMDS-QD90,   金属氧化物,氢氧化物或盐 ISO 1043-4,不可申报:该物质已隐藏在 EP 中,必须在所有材料中更换。

第二个更新原因: EP :该物质已隐藏在 IMDS 中,必须更换。