This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA316-Q1:请告诉我需要执行哪些操作才能获得预期的输出

Guru**** 2920090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA316-Q1, INA180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420435/opa316-q1-please-tell-me-what-needs-to-be-done-for-getting-the-expected-output

器件型号:OPA316-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA180-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户正在调查 OPA316-Q1、他们希望从随附的原理图中获得下面显示的输出、但得到的电压要低得多。  您能告诉我他们需要做什么吗?  请注意、共模电压为-0.2V~+0.2V、所以输入电压应该是合适的。

预期输出= 10 x (InpVol1 - InpVol2) x (1+2 x (10K/10k)) x (75k/10k)

*如果原理图不够清晰,则 R 为0.2/4.3k/10k/75k , C 为0.01u/0.1u。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    最终放大器的输出端连接了什么?

    此外、请确认我的以下电路与上述配置相匹配。 我没有在电源引脚上放置电容器、因为这是理想的仿真、因此不需要电容器。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    非常感谢您的快速回复。

    我不确定输出中连接了什么、但在理想的仿真中、我的客户发现、没有显示低电压。  他们使用实际的 OPA316-Q1器件检查了其电路板上的输出电压。  他们的电路不应违反数据表。  您能告诉我根本原因是什么吗?  您认为他们应该怎么做才能获得预期的输出?  他们需要支持+/-电压的放大器而不是像这次那样的5V 单电源、还是需要像 INA180-Q1这样的电流感应放大器?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三

    我问的是、什么与最终器件的输出相关联、以尝试确定根本原因、因为仅从您分享的信息中不能立即看出这一点。

    客户是否获得每个运算放大器输出端的电压读数?

    此外、如果接地端为64mV、则最终放大器的输出不应低于 V-。 这就是为什么我想问与负载相连的是什么、因为运算放大器不能驱动低于 V-的电压。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    感谢您的答复。  负载应是 ADC、以监控此电路输出的电压。  您能告诉我根本原因是什么吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    我道歉,似乎我不够具体。 您能告诉我连接到放大器输出端的所有组件吗、从放大器输出引脚到 ADC 输入引脚结束。 请列出所有电阻器、电容器和其他元件。 原理图对于识别该情况非常有帮助。

    此外、除了第一级和最终输出的输入外、客户是否还可以测量每个放大器输出节点的电压?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    我很抱歉,我是不能理解的。  ADC 将直接从最终放大器输出连接、无需任何元件、如电阻器或电容器。  其他放大器的输出不被监控。  所有连接都显示在我的第一篇文章中的 gif 文件中。  您能告诉我根本原因是什么吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    正如我在上一篇文章中所述、如果电路配置完全如图所示、则放大器上不可能有该输出、并且误差必须是其他地方。 如果 GND 节点出现64mV 的漂移、并且在所有3个放大器上都出现了同样的64mV 漂移、则最终放大器无法输出26mV 的电压。 运算放大器不能在电源轨之外驱动输出。

    这必须意味着最初提供的信息是不正确的、因为不可能进行其他操作。

    这可能意味着运算放大器接地和分流器接地之间发生接地漂移、或者电路中发生其他问题。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    感谢您发送编修。  我知道无法将外部 ADC 驱动26mV。  但您的理想电路具有>2.0V 的输出。  这就是为什么我会问根本原因是什么。  您曾提到可能是接地漂移或其他原因、但即使 Vcm=0左右、Vdd=5V、OPA316-Q1是否会出现故障?  OPA316-Q1能否在如此苛刻的条件下工作?  过去、您是否遇到过像我的客户一样的问题?  为了找到根本原因、您需要我的客户提供什么?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    我说客户提供的数据不正确。

    如果电流的方向与预期相反、则输出将接近 V-。 但是、客户提供的信息不能为真。

    这是因为该分析基于两个假设。 第一个条件是客户在原理图中配置的电路与在电路中相同、第二个条件是客户测量的节点电压正确。 但是、如果客户已将电路配置为与上述电路完全相同、则第二个假设不成立。

    有可能是电路配置不正确、器件在其他一些用例中损坏、或者出现了其他一些错误、但放大器的 V-根本不可能达到64mV、而放大器的输出为24mV。

    我请求客户检查其配置并重新测量节点电压。 请要求它们测量每个放大器的输出电压、而不仅仅是最终放大器的输出电压。 另外、请要求客户在每个放大器引脚上测量 V-。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    我们进行了一些仿真、找到了问题的根本原因。  低侧输入放大器预计输出小于0V、因此除非使用减去电源、否则不能执行此操作。  我们向客户发送了包含 INA 器件的替代解决方案的结果、此后未收到任何回复。  如果我们有其他问题、请让我关闭此主题、再打开一个。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    感谢您提供完成此问题所需的信息。

    此致!
    Jerry