This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060029:关于选择电流感应放大器

Guru**** 2931000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424608/circuit060029-regarding-choosing-current-sense-amplifier

器件型号:CIRCUIT060029

工具与软件:

您好!  

您可以推荐一个转换率为450nS 且带宽为800MHz 的电流感应放大器吗?

另外、请推荐高速1000V/ns 运算放大器。 请提供建议。

请执行必要的操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

    您能否提供可用电源、所需的增益以及相关的信号频率?

    我推荐的放大器可能成本不低、因为您的现有要求被认为具有更高的性能。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    我们已经开发了一种用于选择用于设计电流感应电路(基于分流器)的最佳器件的工具、您可以在此处找到该工具: https://dev.ti.com/gallery/view/HSCurrentSensing1/High_speed_current_sensing_circuit_design_tool_1_20241015061507/ver/1.0.0/

    您可以在工具中插入所有电路信息(电源、增益、分流值等)、然后单击下方的"设计电路"按钮。 您将在屏幕上看到所有重要电路参数、并且可以轻松查看电路性能。  

    否则、如 Alec 所述、如果您向我们提供重要电路参数(电源、分流、增益或输入输出电压范围、信号频率/脉冲宽度等)、我们可以为该用例推荐器件。

    我提供的链接是主工具的编辑版本、您可以在此处找到该工具: Analog Circuit Design Studio。 

    谢谢  

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的答复、

    请查看以下所述规格。

    请推荐电压反馈的运算放大器与电源(+/-5V)和最小带宽800MHz 和1000V/us 的转换率。

    谢谢!

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    根据您的要求提供的建议很少:  

    1. OPA843 (800 MHz GBW、8-12V 总电源、1000V/us 压摆)
    2. OPA699 (1GHz GBW、5-12V 总电源、1400V/us 压摆)

    此外、您还可以 在此处查看一些集成式模拟电流感应放大器

    谢谢
    Aditya Gosavi