This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:VS+引脚(10、11、12)是否在内部连接在一起?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425480/alm2403-q1-are-the-vs-pins-10-11-12-all-tied-together-internally

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件:ALM2402F-Q1

工具与软件:

我们需要检测每个输出级的电流消耗。 这可以通过在引脚10和12上连接的分流电阻器来完成、然后通过电流检测放大器(INA190A4)进行监测。

VS+引脚10、11、12是否在内部短接在一起?这些引脚是否可以视为单独的?

 

 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    [quote userid="364995" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425480/alm2403-q1-are-the-vs-pins-10-11-12-all-tied-together-internally Vs+引脚10、11、12是否内部短接在一起?这些引脚是否可以视为单独引脚?

    ALM2403-Q1中的电源引脚在内部连接在一起、它是一个电压节点。 在 ALM2402F-Q1中、这些电源引脚和输出级驱动器引脚是单独的端子。  

    [quote userid="364995" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425480/alm2403-q1-are-the-vs-pins-10-11-12-all-tied-together-internally 通过连接在引脚10和12上的分流电阻器完成该操作、然后通过电流感应放大器(INA190A4)进行监控。

    我需要提供更多信息。  

    如果您可以监测 高侧分流电阻器上的总电流并对其施加电压(用红色圆圈标出)。  

    如果客户只对旋转变压器的电流感兴趣、则您将需要两个分流传感器、每个 ALM2403-Q1的输出级上各一个(ALM2403-Q1在单个封装中包含双功率放大器)。 一个端子用于拉电流、另一个端子用于灌电流、反之亦然(除非假设 Isourting = Isinking 进行近似计算)。 那么您可以使用1个或2个 Isource)。  

    https://www.ti.com/tool/ALM2403Q1EVM

    可以将分流器放置在反馈环路内部(推荐)或反馈环路外部。 通常、ALM2403-Q1的输出端子短接至 GND、输出端子短接至电池、并且存在旋转变压器输出端的其他故障情况。 可以使用限流电阻器作为分流电阻器来检测输出电流。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa447/sboa447.pdf?ts = 1729029217521&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FALM2403-Q1

    如果您有其他问题、请告知我们。 如果我知道您要做什么、我可以向您发送仿真。  

    此致!

    Raymond