This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:需要有关"OPA2211AIDDA"部件的详细信息

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425625/opa2211a-need-details-for-opa2211aidda-part

器件型号:OPA2211A

工具与软件:

需要此器件型号"OPA2211AIDDA"的封装图和建议的焊盘图案详细信息。 由于数据表不包含这些信息、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madheshwari:

    让我搜索此信息、因为产品登录页上的信息仅显示通用封装信息、而 不显示焊盘图案详细信息。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madheshwari:

    下面随附了之前版本的 OPA2211数据表中 OPA2211AIDDA SOIC-8封装(带有外露散热焊盘)的封装图。

    虽然我们认为封装图是最新的、但我仍在努力向产品工程师和封装团队确认没有发生任何变化、因为数据表和产品网站页面目前还没有显示封装图信息。 这可能需要几天时间。

    谢谢、此致、

    Luis

    e2e.ti.com/.../OPA2211AIDDA_5F00_Package_5F00_pptd043j.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复。 请确认使用此封装图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madheshwari:

    是的、这是正确的封装图、没有任何封装更改、与之前的数据表修订版本相匹配。  很快、上一篇文章中随附的封装应该会显示在 OPA2211数据表和产品登录页面上。  我提交了一个 TT 来解决此问题、但此流程可能需要几天时间才能在网络上进行更新。

    谢谢。此致、

    Luis