This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:使用单个 XTR111通过环路电源提供多个模拟输出

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426356/xtr111-multiple-analog-outputs-with-loop-supply-using-single-xtr111

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: ISO7740

工具与软件:

您好!

是否有可能利用单个 XTR111生成四个模拟输出电流通道(4 -20mA)。 我计划使用直流/直流隔离式转换器 和 SPI 隔离器来生成多路模拟输出。 但我们还需要提供>10V 的直流回路功率以及4 -20mA。

问题是、我们可以将 XTR111用于此目的吗? 我们有一些与环路电源相同的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流源可调节电压、使电流保持恒定。 当您的负载有四个轻微不同时、您需要四个单独调节的输出。

    我不明白您如何从四环路获得电力。 请显示一个架构图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾想、如果我可以使用单个直流/直流隔离器为所有4-XTR111 IC 供电、不确定它是否能正常工作。 我需要12V 环路电压以及所有四个通道的4 -20mA 输出。

    使用光耦合器将 XTR 的输入与其他接地隔离。

    输入电压由 PWM 信号生成。

    随附的是方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此图中、所有 XTR 和所有四个负载共享相同的电源和 GND、并由直流/直流转换器供电。 如果这是您需要的、那么它将起作用。

    与四个光耦合器相比、ISO7740等四通道隔离器会更简单且速度更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认以下假设正确:

    这四个电流输出可连接到不同的负载。

    2.可连接 XTR111、这样、电压与4 -20mA 输出信号一样、也会被分配给传感器。

    3.我们需要利用 XTR111提供12VDC 和-20mA 作为模拟输出。

    我将绘制原理图并再次进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2. XTR111会调整电压以确保所需的电流流动。 如果负载将该电流用于其自身的电源、则这会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    1) 1)您能否确认负载电阻器是否与 XTR111的 GND 电位共享相同的 GND 电位?  

    XTR111是一款3线变送器、通常在大多数情况下、负载电阻器 GND 连接到大多数标准应用中3线变送器的相同 GND 电位。

      

    如果负载以与电流发送器 GND 不同的 GND 电位为基准、则需要确保:

    外部 PFET 晶体管的额定电压必须为最大电势 VOUT、换句话说、外部 PFET 晶体管漏源电压不应超过外部 PFET 晶体管的额定工作范围。

    此外、XTR111具有最低顺从电压、在这种情况下、器件在 IS 引脚上至少需要2V 的电源合规性/余量。  这意味着、考虑到-20mA 电流路径上的所有 I*R 压降(包括最大电流下负载两端的电压和电流路径上的任何串联电阻)后、在提供满量程(20mA)电流的同时、需要允许 IS 引脚低于 XTR111 VSP 电源2V。

     

    2) 2)我想确保我了解应用程序。 此应用是否需要在微控制器 GND 和 XTR111接地/环路 GND 之间施加隔离? (我假设 XTR 以相同的负载 GND 为基准)。

    如果微控制器和 XTR 之间不需要隔离、则在标准的3线 XTR111应用中、负载电阻器、微控制器和 XTR111在大多数情况下都可以连接/参考到同一个 GND。 但也许您的特定应用需要在微控制器 GND 和电流变送器/环路电源接地之间进行隔离。

    正如 Clemens 提到的、 假设 所有 XTR 和所有四个负载共享同一电源和 GND、并由同一个直流/直流电源供电、这将起作用。

    谢谢。此致、

    Luis